结果:找到"人员定位 进出考勤",相关内容642条
- 专业版PCB如何做这样的定位孔
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: 定位孔 发帖人:pluto1000 发帖时间:2024-03-10 10:29:00
- 如何设置,使定位孔周围有一圈金属
- 请教各位大侠,我用专业版将一个焊盘作为定位孔,并设置了金属化,但实际的PCB上,在定位孔内和周围并没有一圈金属,如下图所示我想达到的效果如下图
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 定位孔 发帖人:pluto1000 发帖时间:2024-03-09 10:48:00
- 三合一芯片CSM2433包含2.4G发射+125KHZ接收+8位RISC(精简指令集)MCU人员定...
- CSM2433包含了2.4G发射+125KHZ接收+8位RISC(精简指令集)MCU,适合用于PKE考勤,无感门禁CSM2433是一款集成2.4GHz频段发射器、125KHz接收器和8位RISC(精简指令集)MCU的SOC芯片无线收发器特性发射工作在2.45GHzISM频段发射兼容BLE4.2接收工作在15KHz-150KHz内置32次可编程NVM存储器3.3V编程电压集成低电压自动报警功能集成温度报警与防拆卸报警功能集成防冲突通信机制具有超低功耗自动发射/125KHz触发发射功能内置三通道低功耗ASK接收机可编程16bit/32bit曼彻斯特编码唤醒125KHz接收灵敏度60uVRMS集成...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 学生卡 soc 2.4G芯片 125khz 8位RISC mcu 人员定位 PKE 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-11-14 16:10:00
- 超低功耗CSM2433射频芯片2.4G+125K+MCU的PKE人员定位进出考勤门禁芯片方案
- CSM2433是一款集成2.4GHz频段发射器、125KHz接收器和8位RISC(精简指令集)MCU的SOC芯片无线收发器特性发射工作在2.45GHzISM频段发射兼容BLE4.2接收工作在15KHz-150KHz内置32次可编程NVM存储器3.3V编程电压集成低电压自动报警功能集成温度报警与防拆卸报警功能集成防冲突通信机制具有超低功耗自动发射/125KHz触发发射功能内置三通道低功耗ASK接收机可编程16bit/32bit曼彻斯特编码唤醒125KHz接收灵敏度60uVRMS集成125KHz触发进出门自动检测功能与位置定位功能集成125KHz无线编程功能内置10bit数字温度传感器内置3KH...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 人员定位 进出考勤 发帖人:动能世纪一赵志洪 发帖时间:2022-09-29 11:02:00
- DW1000人员精准定位方案简单介绍
- 人员精准定位方案简单介绍DW1000IC通过提供准确的位置感知和通信,为实时定位和室内定位系统、基于位置的服务、无线传感器网络和物联网提供了一种新的方法符合IEEE802.15.4-2011UWB基于DecawayDW1000IC的无线收发模块将物体定位在室内10厘米的精度,即使移动速度高达5米/秒;高数据率通信无线传感器网络(WSN)最高可达6.8Mb/s;高达290m的通信范围通过相干接收机技术实现(取决于模式)标签密度高支持短包时长,半径20米内可达11000个;高度免疫多径衰落允许在高衰落环境中进行可靠的通信低功耗允许长时间使用电池操作(取决于模式)体积小允许在RTLS和WSN中实现...
- 所属专栏: 技术交流 标签: UWB定位 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-11-28 15:42:00
- 核芯物联发布超越蓝牙AOA高精度定位的AOAPlus融合定位弹性部署高性价比解决方案
- 2019年初,蓝牙技术联盟宣布蓝牙5.1引入了新的"寻向"功能,这个功能可检测蓝牙信号的方向,将大幅提高蓝牙定位的精确度,提供更好的位置服务,结束了以往通过RSSI信号强度的方式做低精度指纹定位的历史,为蓝牙技术解决物联网精确定位与导航问题奠定了基础。针对蓝牙室内定位优化出的蓝牙5.1协议,利用AOA/AOD技术极大地提升了室内定位技术的可用性,同时兼具高精度、高并发、低功耗、低成本、高兼容性等特性,为其解决物联网精确定位与导航问题奠定了基础。就连国内的UWB厂家也纷纷开始加入到蓝牙AoA领域的产品开发。更加凸显出蓝牙AOA方案的独特优势。从目前来看,UWB定位系统在室内定位市场中占据一定的...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 蓝牙aoa定位 高精度定位 AOA定位 融合定位 弹性部署 发帖人:核芯物联岳毅恒 发帖时间:2020-08-25 21:35:00
- 供应山武阀门定位器AVP100-H-3X-XX
- 供应山武阀门定位器AVP100-H-3X-XXAVP300-RSD3AAVP301-RSD3AAVP302-RSD3AAVP100-HSVX102-XNSDXAVP300-RSD5AAVP301-XSD3AEJA530E-JBS9N-019NN/NF2罗斯蒙特变送器3051DP2A62A1AB4D4HR53051TA1A2B21AB4HR5101216956RSS36-I2-D-ST101139949IFL5-18L-10/01P3500/25-01-01-00131151-01QDE-815D40113-02330180-51-00330130-040-00-0040180-02单价182...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 山武,阀门定位器,原装进口 发帖人:Q896678782 发帖时间:2020-07-21 16:27:00
- 智慧校训通标签考勤方案-SI24R2E
- Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。SI24R2E的引脚图:SI24R2EPCB原理图当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G有源标签,校园考勤 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-06-18 17:36:00
- 智慧园区实际应用实例--智能巡更系统
- 一、需求背景小区或者工业园区保卫工作,夜晚巡更。以往是通过签到或者扫二维码方式判断,过程中可能会出现帮打卡或者不到现场的可能性。为了避免此情况,现在提供超低功耗的M1卡加NB-IOT双频阅读器,通过识别保安绑定的个人M1卡,再将打卡信息实时传到后台。保证巡更的严密性和安全性。二、系统组成13.56M的RF芯片加NB-IOT互联,实现了真正的超低功耗,使用年限一年以上不用充电三、系统原理工业园区(或居民小区)安保人员携带M1卡片进行巡逻,在巡逻路线上设置打卡点,安装双频阅读器(13.56MHz+NB-IOT),安保人员在园区内巡逻,将所有点位全部巡视一遍,完成打卡,打卡数据信息会通过NB-IO...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R1 NRF24L01P 人员定位 有源标签 资产管理 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-11-08 16:47:00
- 元件定位孔在pcb导出文档成pdf时显示为覆铜
- 我在按钮的封装上画了2个孔。在用导出文档成pdf时,导出的孔的位置显示的是覆铜。在导出文档的设置里也没有相关设置。而且下面的一些层都是不可选的。
- 所属专栏: PCB设计 标签: pcb 定位孔 导出 发帖人:light137 发帖时间:2017-12-19 11:19:00
返回